Dejstva o Grundfosu

file

PROIZVODNJA IN ČRPALKE
Letna proizvodnja več kot 16 milijonov črpalnih enot, uvršča Grundfos med vodilne proizvajalce črpalk v svetu. Obtočne črpalke za ogrevanje in klimatizacijo in druge centrifugalne črpalke za industrijo, oskrbo z vodo, kanalizacijo in doziranje so naši glavni izdelki. Danes je Grundfos največji svetovni proizvajalec obtočnih črpalk in pokriva približno 50 odstotkov svetovnega trga za te črpalke.

Poleg črpalk Grundfos proizvaja standardne in potopne motorje ter najsodobnejšo elektroniko za spremljanje in nadzor črpalk. Dodatni izdelki so proizvedeni v divizijah BioBooster in Lifelink, ki sta del nove poslovne dejavnosti podjetja. Grundfos je predstavil tudi Blueflux, novo tehnologijo-etiketo, ki zagotavlja, da je oprema med absolutno najboljšimi na trgu.

GRUNDFOS NA DANSKEM
Glavni del aktivnosti v danskih podjetjih Grundfos (Grundfos DK - Prodajno podjetje, Grundfos A/S - Proizvodno podjetje in Grundfos Holding A/S) poteka v majhnem mestecu Bjerringbro, kjer je bilo leta 1945 podjetje tudi ustanovljeno. Poleg tega ima Grundfos objekte v Aalestrupu, Årslevu, Brøndby-ju and Farumu.

GRUNDFOS PO SVETU
Skupino Grundfos zastopa z več kot 80 podjetij v več kot 55 državah. Poleg tega se Grundfos izdelki preko lokalnih distributerjev prodajajo v velikem številu držav.

LASTNIŠTVO
Fundacija Poul Due Jensen je bila ustanovljena leta 1975 kot neodvisna institucija. Danes je fundacija lastnik 86,7%, osebje 2,0% in ustanoviteljeva družina 11,3% delnic v Grundfos Holdingu A/S.

Cilj fundacije je utrditi in razširiti ekonomsko osnovo kontinuiranega razvoja Skupine Grundfos. Kapital in dobiček fundacije se uporabljata izključno za namen fundacije in dobiček se mora ponovno vložiti v podjetja Grundfos.

PRIHODNJI IZZIVI
Grundfos je na trgu črpalk zastopan že več kot 60 let. To si želimo nadaljevati, zato si prizadevamo doseči še večjo težo, biti eden izmed največjih partnerjev v državah, kot so Rusija, Indija in Brazilija, ob upoštevanju, da je Kitajska kot naš drugi domači trg.

Soočamo se z velikimi izzivi in zato smo razvili našo "Inovativnostno namero" (Innovation Intent), s poudarkom na trajnosti, spreminjajočem se svetu in revolucionarni tehnologiji.

Prenesite si celotno listo dejstev tukaj.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati