Pomladna akcija v Grundfosu

11/03/2014

Pred nami so že prvi dnevi pomladi, ki v nas zbudijo razmislek o tem na kakšen način se bomo v letošnjem letu lotili vodooskrbe naših vrtov. Pri Grundfosu smo v pomlad zakorakali s pričetkom vsakoletne pomladne akcije črpalk, ki se uporabljajo v hiši in na vrtu.

V pomladni akciji sta v letošnjem letu posebej izpostavljeni črpalki: SQ v paketu s PM2 ali SQE sistem. Končnemu uporabniku ob nakupu podarimo ZABOJ PIVA!

SQ 3 “ je potopna črpalka za oskrbo z vodo, manjše vodovode in namakanje. Grundfos Pressure Manager (PM) je inteligentna tlačna kontrola, ki krmili črpalko in jo ščiti proti suhemu teku. PM pokriva potrebe v enostavnih in zahtevnih aplikacijah. SQE set pa vzdržuje konstantni tlak.

 

V pomladni akciji se predstavljajo tudi naslednji izdelki:

JP črpalka

JP črpalka je samosesalna centrifugalna črpalka za oskrbo z vodo. Ta črpalka se lahko uporablja kot prenosna ali vgrajena v instalacijo. Enostavno in ekonomično vzdrževanje. Priporočljivo za vrtne aplikacije.

Črpalka SB

Črpalka SB je potopna črpalka za dvig tlaka čiste vode, posebej primerna za deževnico. Ima ohišje iz umetnih mas.

Na voljo je v dveh glavnih različicah:

- z integriranim sesalnim sitom (1 mm mrežo),

- s stranskim vstopnim priključkom, ki vključuje fleksibilno sesalno cev s plavajočim sesalnim sitom (1 mm mrežo).

 

Grundfos MQ

Grundfos MQ je kompaktna samosesalna večstopenjska črpalka z vgrajeno vklopno avtomatiko. Primerna je za vodooskrbo v eno družinskih hišah. Črpalka ima vgrajeno malo tlačno posodo, ki zagotavlja, da je voda takoj na voljo.

 

Unilift KP/AP/CC

Unilift KP/AP/CC je prenosna potopna črpalka za neagresivne, manj onesnažene vode. Uporablja se lahko kot prenosna ali vgrajena črpalka.

 

Za več informacij obiščite http://si.grundfos.com ali pokličite 01/568 06 10. Za nakup izdelkov se obrnite na naše pooblaščene prodajalce, ki sodelujejo v akciji. Lokacije poslovalnic pooblaščenih prodajalcev najdete na naši spletni strani.


    Facebook Twitter LinkedIn