Jesenska akcija

01/09/2013

5 let garancije

Grundfos si pri svojem razvoju črpalk nenehno prizadeva, da bi naredil še bolj uporabniku prijazne, zanesljive ter obenem energetsko varčne in učinkovite izdelke, oziroma, da bi z izboljšavami pridobili tako uporabniki kot tudi okolje.

Grundfos črpalke so opremljene z najsodobnejšo elektroniko, ki omogoča prilagajanje obratovanja trenutnim potrebam. To ne zagotavlja samo udobja uporabniku, temveč tudi prihrani veliko energije. Za ohranitev vodilnega položaja posveča Grundfos veliko pozornosti raziskavam in razvoju, ki so usmerjeni h končnim uporabnikom, s katerimi se posvetuje pri razvijanju novih izdelkov in pri izboljševanju že uveljavljenih. Pri raziskavah in razvoju novih, boljših rešitev uporablja najsodobnejšo tehnologijo v črpalni industriji ter nenehno sodeluje z univerzami in uglednimi izobraževalnimi institucijami.

Konec poletja in jesen sta pravi čas, da poskrbimo za zadnje priprave na novo ogrevalno sezono. Grundfos je zato za vas zopet pripravil posebno prodajno akcijo obtočnih črpalk za ogrevanje, Alpha2 in Alpha2L, s katerimi poleg prihrankov električne energije pridobite tudi 5-letno garancijo.

 

ALPHA2 L je cenovno dostopna, visoko zmogljiva obtočna črpalka, namenjena cirkulaciji vode v sistemih ogrevanja in hlajenja ter tople sanitarne vode. Zanesljiva črpalka odgovarja strogim zahtevam EuP regulative in je idealna izbira za aplikacije, kjer so bile do sedaj uporabljene dobro poznane UPS črpalke.

Alpha2L:

-je zasnovana na preverjenem modelu ALPHA2, ki se lahko pohvali z več kot 3 milijoni prodanimi enotami,

- zmanjša stroške porabe električne energije do 80% v primerjavi s tradicionalnimi črpalkami,

- porabi zgolj 81 kWh na leto (izračun temelji na standardni hiši 150 m2, z 6840 urami ogrevanja letno).

 

Tehnološko bolj izpopolnjen model črpalke Alpha2 pa nudi tudi :

- LED prikazovalnik, ki prikazuje trenutno porabo energije ali pretok,

- AUTOADAPT funkcijo, ki v večini primerov omogoča zagon brez predhodnih nastavitev in delovanje na optimalno točko in

- nočno znižanje.

Nočno znižanje je funkcija, ki omogoča zmanjšanje porabe v ogrevalnih sistemih na minimum.

 

Sami se prepričajte o učinkovitosti, ki jo nudita črpalki Alpha2 in Alpha2L.

V akciji, ki traja od avgusta, lahko pri Grundfos pooblaščenih prodajalcih v akciji kupite črpalke Alpha2(L) in si zagotovite 5-letno garancijo. Več informacij na www.grundfos.si ali na telefonski številki 01/568 06 10.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati