MAGNA3 ustreza velikim ambicijam

01/11/2012

MAGNA3 equals great ambitions

MAGNA3, Grundfosova inovativna obtočna črpalka je že na voljo

Uživali v pogledu ali nadaljevati vzpon ... se je Grundfos spraševal v zvezi s svojimi vodilnimi obtočnimi črpalkami. Grundfos je izbral slednjega, zaradi česar je pričetek prodaje inovativne MAGNA3 naslednji korak k močnemu portfelju.

- To je izvrsten proizvod, ki našemu odličnemu prodajnemu osebju zagotavlja odlično osnovo za vzdrževanje in razvoj vodilnega položaja na trgu, meni  Søren Ø. Sørensen, izvršni predsenik skupine Grundfos, ki hkrati poudarja, da je namen Grundfosa ne samo vzdrževati temveč konstantno izboljševati dosežke na področju. 

- Zaradi tega se kampanja imenuje "Demand more" - Zahtevajte več. S tem pa Grundfos ne misli le na lastne zahteve temveč tudi na zahteve strank, ki zahtevajo več.

Potovanje se nadaljuje
Sørensen pojasnjuje, da je zahtevati več in ciljati višje v lastnih dosežki pri izboljšavi proizvodov popolnoma naravno dejstvo Grundfosa. Zanj je to del DNK-ja podjetja, ki se konstantno trudi k inovacijam in izboljšavam, s čimer je MAGNA3 le del tega potovanja. Opremljena z revolucionarno funkcijo AUTOADAPT, je MAGNA3 sposobna zaznavati specifične vzorce porabe na obdobja potrebe, s čimer omogoča znatne prihranke. Nadalje ima črpalka popolnoma novi brezžični komunikator, Grundfos GO, ki uporabnikom omogoča nadzor in pridobitev podatkov preko naprav kot so iPhone, iPad in podobno.

- Grundfos je poznan po dejstvu, da si postavlja visoke zahteve in nova MAGNA3 ni nobena izjema. Vemo, da smo z njo kupcem omogočili dodatno dodano vrednost, zaključuje Søren Ø. Sørensen, in poudarja, da je proizvod kot je MAGNA3 dokaz, da to kar govorimo tudi delamo.