Pregled leta 2017 - Zahvala partnerjem in voščilo

Pregled leta 2017 - Zahvala partnerjem in voščilo
Pregled leta 2017 - Zahvala partnerjem in voščilo

Ob izteku leta se želimo še enkrat zazreti v vse novosti, projekte in dogodke, ki so sooblikovali poslovno leto 2017. Najprej bi se
želeli zahvaliti vsem našim poslovnim partnerjem za odlično sodelovanje, uspešno izvedene projekte, predstavitve izdelkov trgu in za sodelovanje v dogodkih in akcijah, ki so zaznamovale leto v izteku.

 

Leto 2017 se je pričelo zelo dinamično in razgibano. V januarju smo partnerje povabili na predstavitev novega izdelka, SCALA2, ki je potekala v naši tovarni v Srbiji.

SCALA2 je kompaktna in tiha vse-v-enem črpalka, ki zagotavlja popolni tlak vode v vseh pipah hkrati. To pomeni, da črpalka upošteva tako vhodni tlak kot tudi tlak na več odprtih pipah in zagotavlja popolni tlak vode v sistemu. Je zelo privlačen paket za inštalaterje in za veliko lastnikov gospodinjstev, zaradi česar smo prepričani, da bo velika uspešnica tako pri inštalaterjih kot pri lastnikih gospodinjstev.

SCALA2 je bila hkrati tudi zvezda naše pomladne akcije, ki je dosegla lep odziv na slovenskem trgu.

 

Leto smo nadaljevali s predstavitvijo izboljšane linije TPE črpalk z novimi motorji. TPE črpalke zagotavljajo neprimerljivo visoko učinkovitost in široko paleto inteligentnih funkcionalnosti. TPE črpalke so izjemno energetsko učinkovite linijske obtočne črpalke - nad industrijskimi standardi. Motor pa izpolnjuje zahteve za razred učinkovitosti IE5.

 

Počivali pa nismo niti poleti. Predstavili smo vam črpalko ALPHA1 L, ki je edina izpopolnjena in nadomestna črpalka, združljiva z večino ogrevalnih sistemov, ki so opremljeni s črpalkami Grundfos.

 

Jesen smo pričeli delavno, trgu smo namreč pripravili jesensko akcijo. Letošnja jesenska akcija je zvestim inštalaterjem ob nakupu 5 obtočnih črpalk podarila jakno. Akcija je presegla vsa naša pričakovanja in podelili smo prav vse nagrade!

 

Že jubilejno, smo ob pomladni in jesenski akciji, pri naših pooblaščenih prodajalcih organizirali enodnevne predstavitvene dogodke z Grundfos prikolico, ki inštalaterjem omogoča preizkus demo črpalk in ponuja tehnično svetovanje. Na teh dogodkih je potekalo tudi tekmovanje in izbor najboljših inštalaterjev, katere bomo v januarju povabili na zaključni tekmovalni dogodek BEST INSTALLER, ki bo potekal v Ljubljani. Zmagovalca čaka lepa nagrada!

 

Ob vsem tem pa smo na globalni ravni predstavili tudi novo platformo Grundfos za inštalaterje, katera inštalaterjem omogoča lažji dostop do potrebnih informacij in jim pomaga pri razvoju njihovega posla – ker si naši inštalaterji zaslužijo le najboljše.

 

Hvala vam še enkrat, da ste bili, tudi v iztekajočem se letu, del naše zgodbe. Za vas se bomo po naših najboljših močeh trudili tudi v
bodoče. Veselimo se že novih izzivov in dogodkov, ki jih za nas pripravlja leto 2018.

Želimo vam lepe praznike in srečno, zdravo in uspešno novo leto 2018!

Vaš Grundfos Slovenija


    Facebook Twitter LinkedIn