ZA NAMI JE ŠE ENA MAGNA DIRKA!

04/08/2016

hungaroring 2016

Že dve leti nagrajujemo nakupe MAGNA črpalk.

Grundfos je prepoznaven po svoji kakovosti in svoji skrbi do partnerjev. Točno to je dokazala tudi ta kampanja, kjer smo nagrajevali vse kupljene MAGNA1 in MAGNA3 črpalke.

Lepo ste zbirali točke, se registrirali na naši spletni strani in na koncu smo uspeli podeliti skupaj: 22 MAGNA ur, 3 GARMIN navigacije ter 2 partnerja iz Slovenije smo peljali na ogled F1 HUNGARORING in obenem na ogled naše tovarne na Madžarskem.

Dirka za MAGNA črpalke je končana 30.06.2016.  

To delamo zato, ker vam želimo pokazati kako cenimo naš medsebojni odnos.

Res je, da se lepe stvari hitro končajo, a vedno smo v pričakovanju novih izzivov…

Ali ste pripravljeni na ogrevalno sezono?