Biološka obdelava

Pregled

Pregled

Biološka obdelava je najpogosteje uporabljena metoda za dodatno obdelavo odpadne vode, za odstranitev velikih količin organskih in hranilnih snovi po mehanski obdelavi, in je eden od največjih in najdražjih elementov v čistilni napravi.

Proces aktivnega blata, ki se najpogosteje pojavlja v bioloških čistilnih napravah, uporablja rast določenih bakterij, ki lebdijo v odpadni vodi. Če želite ustvariti optimalne pogoje za bakterije, je potreben določen čas zadrževanja odpadne vode in blata, da stečejo določeni biološki procesi.

Med biološko obdelavo bakterije krožijo med različnimi procesnimi conami, ki jim zagotavljajo specifične življenjske razmere. Različna območja uporabljajo aerobne, anaerobne in anoksične pogoje, ki izkoriščajo različne biološke procese za odstranitev organskih in hranilnih snovi, kot npr. dušik in fosfor.

Za kroženje odpadne vode med temi območji, zagotavljajo Grundfos SRP recirkulacijske črpalke zanesljivo premikanje velikih tokov pri nizki tlačni višini. Da bi se izognili usedanju bakterijskih flokul, nudijo Grundfos AFG počasi vrteča se mešala optimalno in energetsko učinkovito rešitev za mešanje v velikih rezervoarjih. Ustvarjajo masovni pretok s skoraj enotno hitrostjo in omejenim tveganjem za mrtve cone.

Za prezračevanje odpadne vode med biološko obdelavo ponuja Grundfos fiksne ali zložljive sisteme difuzerjev/razpršilcev drobnih mehurčkov za učinkovit prenos kisika. Samo-aspiracijski AeroJet je narejen iz nerjavečega jekla in je na voljo tudi za zračenje odpadne vode, ki obravnava tako mešanje kot zračenje.

Če oblika rezervoarja ne dopušča uporabe počasi vrtečih se mešal, Grundfos AMD in AMG mešala ponujajo robustno obliko in materiale, odporne proti koroziji, enostavno servisiranje in vzdrževanje in nemoteno delovanje v težkih okoljih.

Recirkulacija blata iz sekundarnega usedalnika v aerobno posodo je ključni proces procesa aktivnega blata. To je mogoče zanesljivo urediti z Grundfosovimi razponi SE/SL, S in KPL/KWM črpalk, ki so izdelani posebej za dolgotrajno uporabo in upravljanje tokov ter omogočajo suho namestitev ali potopitev. Lahko se dodajo pogoni s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), v odvisnosti od posebne strategije nadzora v čistilni napravi.

Grundfos nudi dozirne črpalne sisteme za velike in majhne količine, temelječe na različnih tehnologijah. Te črpalke se lahko uporabljajo za uravnavanje pH-ja v procesnih rezervoarjih in za doziranje substrata, na primer za ohranjanje delovanja biološkega odstranjevanja fosforja in de-nitrifikacije.

Sekundarno usedanje

Po biološki obdelavi je treba obdelano vodo ločiti od aktivnega blata, kar se zgodi v sekundarnih usedalnikih. Aktivno blato je nekoliko težje od vode, zato se ločevanje doseže z gravitacijskim usedanjem flokul blata, k čemer pripomore oblika usedalnika, ki zagotovi nizko turbulenco in hitrost.

Grundfosovi razponi SE/SL ali S črpalk z vortex tekačem zmorejo urejanja koncentracije suhe snovi do največ 5%, za povratno črpanje blata. Lahko se dodajo pogoni s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), v odvisnosti od posebne strategije nadzora v čistilni napravi.

Večina ustaljenega blata se nato vrne v procesni rezervoar, z namenom ponovne uporabe, in količina, enaka dnevni proizvodnji, je izčrpana v obdelavo blata. Recirkulacija blata omogoča zagotovitev določene starosti blata in učinkovitega čiščenja odpadnih voda.

Kemikalije in poli-elektroliti se lahko dodajo za sproženje koagulacije in izboljšanje usedanja blata. Grundfos lahko dobavi celotne dozirne črpalke za velike ali majhne količine in temelječe na različnih tehnologijah za obarjanje, flokulacijo in uravnavanje pH-ja, ter PLC nadzorovane, popolnoma avtomatične sisteme za obravnavanje priprave in zanesljivega doziranja organskih koagulantov ali poli-elektrolitov.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje rešitve za vaš procesni rezervoar. Simulacija računalniške dinamike tekočin (CFD) se lahko uporablja za optimizacijo celotne hidravlične rešitve za zračenje in mešanje. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov.


    Facebook Twitter LinkedIn
Povezani proizvodi
Primeri
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si