Procesna voda - visoka čistost

Pregled

Pregled

Procesna voda - visoka čistost

V kritičnih procesih, kjer čistost vode pomeni veliko razliko, Grundfos ponuja popolno brezskrbnost. Naš izbor črpalk, podprt z napredno tehnologijo in dolgoletnimi izkušnjami, omogoča zanesljivo in nemoteno delovanje v farmacevtski in elektronski industriji, kjer se je dragim izpadom delovanja treba na vsak način izogniti.

Enostopenjske ali večstopenjske črpalke sprva poskrbijo za prenos vode do postopkov razkuževanja in obdelave. Ko je procesna voda obdelana, je nujno, da čistost ostane popolnoma enaka tudi med prevozom do sledečih proizvodnih faz. Sanitarne črpalke Grundfos se lahko pohvalijo z elektro poliranimi površinami, ki so optimizirane za previdno ravnanje z vodo visoke čistosti - celo z izredno občutljivo ultra čisto vodo, ki mora biti popolnoma brez delcev.

Za podporo procesu proizvodnje vode visoke čistosti, so na voljo tudi napredne digitalne dozirne črpalke in dezinfekcijski sistemi.

Vse sanitarne črpalke so CIP in SIP-združljive, tako da je rezervoarje, cevi in ​​proizvodne linije mogoče učinkovito očistiti, ne da bi bila za to potrebna demontaža kakršne koli opreme. Postopek je pospešen z natančnimi dozirnimi črpalkami, ki dodajo le potrebno količino kemikalij in tako zagotovijo, da je potrebno minimalno splakovanje. Kar prihrani tako čas kot denar.


Pomembne opombe

  • Vse Grundfosove črpalne rešitve za farmacevtsko industrijo je moč dobaviti z ustreznimi certifikati.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si