Obdelava blata

Pregled

Pregled

Blato je stranski izdelek obdelave odpadne vode v vseh tradicionalnih čistilnih napravah. Medtem ko je mogoče obdelano vodo odvesti v sprejemne vode v skladu z zahtevami in dovoljenji za izpust, je obdelava blata bolj zapletena. Na splošno pomeni končna odstranitev bodisi uporabo tega kot gnojila na kmetijskih zemljiščih, odlaganje na mestih za odstranjevanje odpadkov, bodisi sežiganje na licu mesta ali pri zunanjem partnerju, pogosto kot del proizvodnje energije.

Črpanje blata zahteva opremo, ki lahko ohranja viskozne medije v gibanju - brez da bi prišlo do zamašitve. Primarno blato je treba črpati iz primarnih usedalnikov v obdelavo blata, črpalna postaja za blato pa zahteva skrbno izbiro črpalk, ki je odvisna od vsebine blata in toka.

Centrifugalne črpalke, kot npr. Grundfosova razpona JV / SL ali S črpalk z vortex tekači, se pogosto uporabljajo in so zasnovane za dolgotrajno uporabo v zahtevnih okoljih. Za črpanje blata se preferira suho montažne črpalke, saj te omogočajo pogosto pregledovanje in enostavno vzdrževanje.

Sistemi za krmiljenje in nadzor povečujejo možnosti za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti. Grundfos nudi tudi pogone s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE) in zaščito motorja (MP204) za spremljanje motornih pogojev, kar zagotavlja optimalno delovanje.

Zgoščevanje blata / odvodnjavanje

Glavni namen zgoščevanja blata/odvodnjavanja je zmanjšanje količine blata, s čimer se zmanjša potrebno velikost in zmogljivost nadaljnjih postopkov obdelave in opreme. Poleg tega zmanjšanje vsebnosti vode zmanjša porabo energije za ogrevanje blata v gnilišču. Učinkovitost odvodnjavanja je odvisna od vrste opreme in kakovosti blata.

Grundfos ponuja PLC-nadzorovane, popolnoma avtomatske sisteme za urejanje priprave in zanesljivega doziranja organskih koagulantov ali poli-elektrolitov. Grundfos ima strokovno znanje, da to stori, in lahko prilagodi dozirno postajo za uporabo kemikalij v obliki koncentratov, že pripravljenih raztopin ali suhih kemikalij v skladu z vašimi zahtevami.

Blato je mogoče odvodnjavati neposredno iz koncentracijskega rezervoarja ali iz rezervoarja za shranjevanje blata. Ponavadi blato zgosti gravitacija v koncentracijskem rezervoarju blata ali mehansko odvodnjavanje v preprostih enotah za odvodnjavanje ter preprosto vključuje odstranitev vode iz blata. Za povečanje nastanka velikih flokul blata, se lahko doda poli-elektrolite.

Odstranjevanje vode je mogoče zanesljivo urediti z Grundfosovimi razponi SE/SL in S črpalk, ki so izdelani posebej za dolgotrajno uporabo in upravljanje tokov ter omogočajo suho namestitev ali potopitev.

Rezervoarji so lahko opremljeni z nizko hitrostnimi AMG mešali, ki zagotavljajo enotno koncentracijo blata. Grundfos mešala nudijo robustno obliko in na korozijo odporne materiale, enostavno servisiranje in vzdrževanje ter nemoteno delovanje v težkih razmerah.

Gnitje blata

Blato se pogosto obdeluje s pomočjo različnih presnovnih tehnik, katerih cilj je zmanjšanje količine organskih snovi in števila mikroorganizmov, ki povzročajo bolezni in so prisotni v trdnem stanju. Danes so gnilišča relativno enostavna za uporabo, vendar pa je, kljub razmeroma visokim zahtevanim temperaturam v procesu gnitja blata, potreben zadrževalni čas od 25 do 30 dni. Pri tem se lahko uporabljajo nizko hitrostna AMG mešala.

Zaradi biološke razgradnje organskih materialov, bo v sistemu nastal bioplin. Bioplin se lahko uporablja v sistemu soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), v katerem proizvaja toploto in elektriko.

V velikih čistilnih napravah je anaerobna presnova najbolj razširjena metoda za obdelavo blata. Anaerobna presnova povzroča nadaljnjo razgradnjo blata v anaerobnih pogojih in zmanjšuje vsebnost organskega blata za 40 do 60%.

Po gnitju se začne končno odvodnjavanje. Odvodnjeno blato je treba odstraniti na varen način, na primer s sežiganjem za pridobivanje energije.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Primeri
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si