Svetovni dan voda 2020

Naredimo vodo za našo svetovno prioriteto

Voda je naš najdragocenejši vir. Bistveno je, da ohranimo čisto vodo in varna mesta ter skupnosti. Se pa soočamo z izivi umazane vode ter klimatskih sprememb, ki povzročajo manjšo zanesljivost pri naših vodnih virih. Nekje se že soočajo s sušo, zopet drugje s poplavami.  

Voda in trajnost so naša poslovna strast že 75 let in 22. marca 2020 se bomo pridružili celemu svetu pri osvetljevanju pomemnosti vode na Svetovnem dnevu voda, dnevu, ki bo posvečen vodi in klimatskim spremembam - ter o tem kako zelo sta ta dva pojma povezava.

Potopite se v zgodbe in raziskujte kako lahko vsak z odgovornostji pusti trajnostni pečat.

grundfos-story-dubai-society-1920x1080

Odklenite do  80 odstotkov energijskih prihrankov

Z zamenjavo neučinkovitih črpalk je lastnik v Dubaju prihranil 50-80% elektrike v svojem klimatizacijskem sistemu. Z moderno opremo stranke dobijo nove, vrhunske črpalke in opremo in prebivalcem omogočajo boljše okolje. 

grundfos-story-uganda-society-1920x1080

Enostaven dostop do varne in dostopne vode  

Po desetletjih nevarnih vodnih dostopov, ki so povzročali bolezen in smrt, so ribiške vasice ob jezeru Victorija, opremljeni z zdravo in dostopno vodo s sistemom Grundfos Lifelink. V eni vasi je diareja na poti izumrtja.

Naš vodni odtis je večji kot mislimo

/content/gsl/sl_SI/campaigns/worldwaterday/water-cleanup

Konec koncev 90 odstotkov vode, ki jo uporabljamo ne vidimo. Vsi smo del rešitve - ker ni samo voda.  Je naša voda. Čas je, da začnemo skrbeti #ForOurWater

Klimatske spremembe ustvarjajo izzive z vodo  

Whose responsibility is sustainability.pdf

Poraba energije je eden glavnih vzrokov klimatskih sprememb, če upoštevamo da je 60% vseh emisij zaradi izpustov plinov. Klimatske spremembne vodijo k bistvenim izzivom na področju vode, dviga morske gladine, strupenega dežja in poplavam v nekaterih predelih sveta ter suše v drugih.

grundfos-story-denmark-water-reuse-society-1920x1080px

Ponovna uporaba vode spremeni odpadno vodo v vir

Postopki obdelave vode in ponovne uporabe le-te hkrati prihrani vodo tako za tovarno kot za skupnost okoli Grundfosa v  Bjerringbro. To nam pomaga privarčevati več kot  5,000 m3 vode letno.

Water Scarcity
Water2Life

Water2Life: Pomoč bolnicam in šolam z varno vodo  

Water2Life dobrodelni projekt je en primer kako Grundfos podpira razvoj trajnostnih ciljev ZN. Water2Life trenutno izboljšuje vodooskrbo za javno šolo Tocoa v Colón, Honduras.